This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:我要从 PPC3 控制五个 TAS5827

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1592849/tas5827-i-want-to-control-five-tas5827s-from-ppc3

器件型号: TAS5827

我们计划在我们正在开发的产品中使用五个 TAS5827。
不过、当我们使用 PurePathConsole3 来控制 IC 的增益、EQ、DRC 等时、最多只显示四个目标器件地址。
是否可以使用 PurePathConsole3 控制五个以上的器件?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否要参考 PPC3 的终端系统集成部分?

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sydney-San

    您好:

    是的、是这样。
    我指的是、上面的屏幕仅显示多达四个器件的地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我懂了。 我将与我们的 PPC3 团队合作进行更新、以包含所有 I2C 地址。 为了快速回转、我建议使用记事本中的替换功能。 例如、您可以将“w c0“替换为“w C6“。 应在接下来的 1-2 周内在 PPC3 中更新。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney-San

    感谢您的答复。

    首先、我期待着该版本的发布、其中包含改进的 PPC3、它支持 6 个地址。

    接下来、上面的屏幕截图是手动将 C0 更改为 C8 的示例。
    我还尝试使用 PPC3 I2C 监控 I/O 控制台、如上所示。

    它似乎运行良好。 但是、这种方法既复杂又耗时、因此最好有 PPC3 的修订版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    脚本执行时似乎有错误。 它在你的最后工作吗?

    完全理解这种方法既耗时又不方便。 我只分享了此解决方案、因为更新、测试和验证此 PPC3 更改需要一些时间、这只是一个短期解决方案。  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney-San

    前面注释中的屏幕截图显示了错误消息、但这是我们方面的硬件问题、因此不是问题。
    手动从 I2C 控制台发送命令适用于临时权变措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的、很高兴听到硬件问题得到解决。

    此更新推送至 PPC3 后、您将在 PPC3 应用中收到通知、说明您的应用有可用更新。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney-San

    我尚未在 PPC3 应用中收到通知。

    我们的首次交换已经将近两周了、但 PPC3 更新是否仍未发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正确、更改尚未实施、但我收到了用于验证功能的测试版本。 由于刷新应用程序所需的时间、它应该在大约一周内上线。

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Sydney-San

    您上次回复已超过一周、我尚未收到有关 PPC 的任何更新。

    如果有任何发展、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将在假期休息后跟进星期五或下周初。 为您带来的不便深表歉意。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TAS5827 PPC3 的更新包含各种更新 、以扩展 导致延迟发布的应用功能。   

    我有一个 Alpha、我可以与您分享您请求的更新。 您可以将其安装为独立的 PPC3 应用程序(安装时选择不同的目录以防止覆盖您的主 PPC3 应用)。  

    tidrive.ext.ti.com/.../29ae894d-c757-4ae2-9a5c-b2d5ce746a76
    通过: vvw4d@J9

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney-San

    我今天在日本过冬后又回来了。
    感谢您更新 PPC3。
    我下载并测试了它、没有任何问题。
    这是一个巨大的帮助。

    我知道这是一个 alpha 版本,但请告诉我,如果你有任何计划正式发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴听到它运行良好,并希望你有一个良好的休息! 是的、我们计划将其发布到 PPC3。 在正式发布之前、我们仍在努力并测试其他各种更新、但当发布更新时、我将在此处进行更新。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此 PPC3 更新已推送到公开的 PPC3。  Slight smileμ s

    此致、
    Sydney Northcutt