This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:TLV320ADC3140 和 TLV320ADC5140 是否与寄存器完全兼容?

Guru**** 2813355 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140, TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1612458/tlv320adc5140-are-the-tlv320adc3140-and-tlv320adc5140-completely-register-compatible

器件型号: TLV320ADC5140
Thread 中讨论的其他器件: TLV320ADC3140

您好团队

TLV320ADC3140 和 TLV320ADC5140 是否与寄存器完全兼容? 换句话说、如果我们使用 PPC3 生成配置文件、该文件是否可同时用于 ADC3140 和 ADC5140? 根据数据表、它们应该完全兼容、但我的客户希望再次与 TI 确认。

谢谢。

G.W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 G.W:

    是、这两个器件是寄存器兼容的。 唯一的区别是性能。

    此致、

    Garret