This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:中断信号

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1612147/pcm6360-q1-interrupt-signal

器件型号: PCM6360-Q1

您好的团队、

当中断信号被触发时、我们应该读取什么?

如果我们接收到中断信号、则应读取:

  1. 0x27 - 0x33 寄存器、用于检查诊断;
  2. 0x35-0x37 寄存器、用于检查过压和 MICBIAS 故障;
  3. 0x76-0x77 寄存器、用于检查器件状态;

是否需要读取任何其他寄存器?  

如果故障恢复、我们是否可以通过读取这些寄存器来清除中断信号并将 GPIO 从低电平有效恢复为高电平?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    在第 0 页上、所有中断都可以在 LTCH 寄存器 (0x2C-0x33 和 0x35-0x37) 中读取。  是的、 故障恢复后、读取后会清除这些位。

    您还可以读取第 1 页的实时寄存器、该寄存器报告激活故障状态并持续更新。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    读取这些寄存器后、GPIO 是否会恢复? 或者客户应复位器件?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    清除所有中断后、GPIO 将恢复。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    一旦清除所有中断、GPIO 就会恢复。

    某些位会自行清除、而某些位不会自行清除。 客户应如何清除这些位?

    此致、

    彼得  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    如果这些位在读取后没有自行清除、则必须通过对器件进行下电上电来清除这些位。

    此致、

    Garret