This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5242:TAC5242 ADC 引脚保护

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1612794/tac5242-tac5242-adc-pin-protection

器件型号: TAC5242

您好:

我对 TAC5242 编解码器有疑问。 它是否在 ADC 引脚上有一些内部引脚保护、例如是否需要额外的肖特基二极管? 如果它具有内部保护功能、它可以承受多大的电流? 在极端情况下、缓冲运算放大器之前的电压在我的电路中可能达到+–15V。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaslau:

    +/–15V 超出该器件输入引脚上的绝对最大/最小电压。 会需要外部保护。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用了几个 BAT54S。

    谢谢!