This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:在仅耳机负载模式下、需要帮助将输出接地

Guru**** 2926740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1607518/tad5242-need-help-to-ground-reference-the-output-in-headphones-load-only-mode

器件型号: TAD5242

您好:

当 MD45 = 0b11 时、此 DAC 配置为“具有外部共模检测功能的伪差分输出;仅耳机负载“。

该模式的外部元件数量少且复杂、但其特点是共模电压相当令人厌烦的 1.65V (VDD /2)、这种情况在 châssis Ω 接地端和连接器选型方面会很成问题。 通过微型插孔连接器将输出接地的风险非常高。

因此、在此模式下是否有一个简单的方法将两个 L/R 输出接地? 数据表中没有任何相关内容。 理想情况下、我希望只使用无源器件的小型解决方案。

如果使用无源合成器(请勿使用变压器)无法完成此操作、建议在该 DAC 和微型插孔连接器之间插入什么外部器件?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mathieu ,

    我与同事研究了可能的解决方案、避免这种情况的最佳方法似乎是过孔布局和元件尺寸。  由于布线之间需要有较宽的间隙、对于元件、最好 使用 0603 电容器。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash、

    我真的不明白你在说什么。 (避免到底是什么?) 我正在寻找建议或原理图示例、以便实现以接地为基准的输出、而不是以 VDD 为基准的输出。 布局和元件尺寸与此相关有什么关系???

    BR

    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathieu:

    我相信 Arash 指的是您对底盘至插座短路的担忧。 它需要一种机械解决方案来确保机箱不会接触到插孔垫/金属。

    遗憾的是、由于反馈结构的工作方式、您无法将伪差分电路编辑为以接地为中心(例如使用交流耦合电容器)。 如果需要以接地为中心的输出、则最好使用单端配置。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    感谢您的留言。 您建议使用单端配置(我认为是使用交流耦合电容器)、但遗憾的是、单端模式仅适用于线路输出。 是否推荐与耳机兼容的单端输出?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在硬件版本中、 单端模式适用于线路输出、但此器件的软件版本可以同时为 线路和耳机提供 SE。

    另一种选择是使用 diff 到 SE 放大器和使用 HW 版本。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Arash。  我会先试一下这些软件版本的部分。