This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102EVM-U:将 EVM 连接到 Windows 11 CodecControl

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102, PCM5102A, PCM5102EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1604297/pcm5102evm-u-connecting-evm-to-windows-11-codeccontrol

器件型号: PCM5102EVM-U
主题中讨论的其他器件: PCM5102PCM5102A

您好的团队、

我的客户在将 PCM5102EVM 连接到 Windows 11 时遇到问题。  

  • 在 Windows 11 中、器件被识别为“USB-miniEVM"</s>“
  • CodecControl 显示“通信错误“
  • D1 LED 亮起、但 D3(SRC 就绪)LED 熄灭
  • 选择 MCLK #1 并显示可见波形
  • I2C 显示启动时的活动
  • DIN/WCLK/BCLK 测试点 (TP27-29) 显示了波形
  • DAC 测试点无 I2S 信号 (TP11-13)
  • 通过管理员打开 CodecControl 不会更改“通信错误“

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    您可以尝试卸载并重新安装 CodeControl、因为大多数时候它会修复问题。  我一直使用此器件、没有它的专用 GUI(即使没有任何脚本)。 我只需 使用 USB 为 EVM 加电、并将 I2S 信号直接连接到 EVM  、一旦提供数据、输出就可以准备就绪。   您还可以 下载 PUREPATHCONSOLE3 并使用其 I2C 主器件来写入寄存器。  I2C 主器件  是一款免费且 简单的软件、允许用户写入和读取寄存器。  

      使用 SPDIF 时、您可以读取有关 SRC 操作的 2.3 时钟电路。

    如果计算机识别出 EVM、并且 D1 亮起、则说明您已经准备就绪。 您可以通过 USB 发送 I2S 并在 TP27-TP29 上监控它  、或直接从源连接 I2S(电路板中间的跳线阵列用作将 EVM 左侧连接到右侧的桥)、因此如果您单独提供 I2S、请 确保 I2S 信号连接到右侧引脚(靠近 PCM5102 芯片的一侧)

    我已经包括了 2 组 照片,一组是设置与 I2S 作为 CLKS 和数据的来源,另一组是光学 S/PDIF(注意 D3 打开) . 您可以 使用 这些设置中的任何一个、并根据您的选择进行复制。

      e2e.ti.com/.../PCM510x_5F00_e2e.zip     

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    我想确认一下。  

    重新安装 CodeControl

    当您说“安装“时、是否使用安装程序? 客户正在使用不带安装程序的 exe 文件、该文件位于 SLAC493—CodecControl_PCM510x_GUI 中。

    您提供了 I2S 输入和 SPDI/F 输入的示例、但目前客户希望验证 USB 音频的运行情况。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    Arash 已离职、可在一周结束时返回对此主题的评论。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    它没有安装程序。 它只是 exe 文件。 这个 GUI 不稳定、我经常遇到问题。  有时我从网站下载一个新的副本,它修复了问题。 正如我在文章中提到的、我使用 PPC3 而不是此 GUI。

    对于 USB、它与 S/PDIF 相同、只是它们应该 通过 USB 而不是光缆发送信号! 并在连接到 USB 的 PC 上播放提示音或歌曲。

    我使用 Audacity 通过 USB 发送一个音调,这是一个 免费的软件。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    我是 Luke 的客户和遇到问题的客户。
    我要做的是尽可能轻松地确保 EVM 上的 PCM5102 正常工作并输出某种音频。
    我想我可以通过将其连接到 PC 并选择 USB-miniEVM 作为音频输出设置来实现该目的。 通过查看 EVM 上的 TP27 和 TP29、PC 上播放的音频似乎到达这些端口、但未到达 TP11 和 TP12。 此外、D3 未亮起、并且 CodecControl 应用程序无法识别 EVM、因此我怀疑 SRC 未运行。
    您建议通过 PPC3 进行连接、但我不需要通过 I2C 更改任何设置。 正如我之前提到的、我只想尽快通过 PCM5102A 获得声音。 此外、我找不到与 PPC3 配合使用的 PCM5102EVM-U 应用。 如果我需要使用 PPC3、我可以从哪里下载此 EVM 的应用?
    感谢您提供任何建议。

    此致、

    Yas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yas,将很高兴直接帮助您。

    让我先澄清一下。 我使用 PPC3 附带的 I2C 主设备写入各种器件的寄存器。 这适用于软件控制且具有寄存器的器件。 PCM5102 是一种硬件控制、因此您无需 GUI 即可通过 I2C 写入寄存器。 但是、  需要 PurePath COPYTROL 来  针对其列出的不同用例配置不同信号的路由(光学,SPDIF 和同轴输入、似乎无法选择 USB)    

    您会注意到该 EVM 由 2 个部分组成 : 左侧主要是数字部分、用于路由各种源和采样率转换 、并由 GUI 控制、右侧是 DAC 本身、除了输入信号和 CLKS 之外不需要任何东西。  使用该电路板时、我 一直将 I2S 信号连接到 W3 桥跳线的右侧(或直接连接到 TP10-TP13)、并使用 USB 仅供电。

    因此、一旦您通过 EVM 为器件上电并将信号直接提供到上面的跳线、 您应该能够看到模拟输出。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    PCM5102EVM-U 评估板|德州仪器 TI.com

    EVM 网站声明以下内容:
    功能
    连接到个人计算机 (PC) 的 Mini-USB 可提供电源、控制和流式音频数据、便于轻松评估。

    阅读此内容后、我假设可以通过 USB 从 PC 流式传输音频、但这不可能?

    此外、我是否需要 PPC3 来设置 EVM 的音频路由? 还是另一个叫做 PurePath COPNTROL 的应用?
    我已安装 PPC3、但我无法访问此 EVM、因为在可用的 EVM 应用中未列出 PCM5102EVM-U。 我该怎么办?
    此外、我不知道在哪里可以找到名为 PurePath COPNTROL 的应用。 您能告诉我您是否有下载链接吗?

    我知道 EVM 由两部分组成、W3 跳线的底部八行左右连接。这意味着、如果音频流从 PC 传入左侧的 TP27 和 TP29 端子、并且工作正常、则会通过 W3 连接到 TP11 和 TP12 端子。 但是、该 EVM 目前没有以这种方式运行、我想这是因为 W3 之前的 SRC3492 无法正常工作。我还想这就是编解码器控制模块无法连接到 EVM 的原因。

    我没有任何可以输出数字音频(如 SPDIF,同轴或光纤)的设备、或者任何可以输出 I2S 信号的设备、因此我不是将信号直接输入到 W3 跳线中、而是想通过从 PC 流式传输音频来验证操作。 您能告诉我如何操作吗?

    此致、

    Yas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我过去使用的所有 EVM 都 可以通过 USB 流式传输音频、用户通常可以通过设置相应的跳线或开关来配置 ROUT。 该 EVM 没有任何跳线或开关来设置布线、GUI 会为此在 EVM 上配置 SRC。 我认为这个 EVM 应该也能够通过 USB 进行流式传输、并查看 用户指南中 TASI020 的原理图 、它会通过 USB 将 I2S 发送到 SRC(尽管用户指南中并未在 section3 CodecControl 软件中提到 USB)。   因此、  您需要正确配置 SRC、以将 USB I2S 路由为其输入、为此 、您需要 CODECCONTROL。

    PPC3 与此 EVM 不兼容、PPC3 中没有此器件的 GUI。

    我可以想到 3 个选项:

    1-最简单的方法是更改 PC 并使用另一台具有不同 Windows 的 PC(尝试 Win10 和 Win11,甚至是不同版本) 、以使 CODECTCONTROLOL 正常工作。 这通常可以解决 CodecControl 的问题。

    2-将 I2S 直接发送到 TP27-29 或右侧(您似乎无法这样做)

    3 — 最后一个选项(这是最难的选项) 是使用 USB 对 SRC 进行编程、以将 I2S 信号作为其输入。

    我 个人会尝试选项 1、并尝试使用不同的计算机来使软件正常工作、因为这是最简单的选项。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的快速答复。

    感谢您的建议、我实现了一些目标。 由于信号传入到 TP27-29 之前、因此我能够通过将 USB 直接连接到 TP11-13 来播放流式音频、该器件位于 W3 跳线后面。

    我在两台 PC 上尝试了编解码器控制、一台是我自己的、另一台是我的同事、我们遇到了同样的问题。 两者都由 IT 部门管理、并运行相同版本的 Windows 11、因此我无法通过其他版本进行检查。 我稍后会进行研究。

    目前、我的直接目标已经实现。 感谢您的帮助。

    此致、

    Yas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yas:

    如果没有 GUI 来控制路由、最好是直接连接。 感谢您的更新。

    此致、

    Arash