This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6340-Q1:PCM6340-Q1 对电池短路和开路负载问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM6340-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1609025/pcm6340-q1-pcm6340-q1-short-to-battery-and-open-load-issue

器件型号: PCM6340-Q1

您好的团队、

我们的客户使用的是 PCM6340-Q1。 在实际测试过程中、我们发现了一个问题、希望得到澄清:

当我们将导线短接至电源时、器件会按预期报告过压故障。 但是、在我们断开导线(这应导致开路状态)后、我们第一次读取寄存器时、仍会报告过压故障。 只有在第二个寄存器读取时、它才会正确报告开路情况。

您能否解释一下为什么会出现这种行为? 是否有办法避免或解决此问题?

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这种故障报告是在 LTCH 还是实时寄存器中发生? 第 1 页上的实时寄存器会自行清除、而锁存寄存器会保持其状态、除非通过读取操作进行清除。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    我们已与客户确认他们使用的是锁存寄存器。 那么、为什么在接地时不会发生这种情况呢?

    关于接地操作:客户将电线接地、并报告接地短路。 然后、他们移除导线、此时它应处于开路状态。 当客户第一次尝试读取寄存器时、他们发现它仍然报告开路。 在报告开路之前、客户无需再次读取寄存器。 我们如何解释这种情况?

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在首次读取中、客户是否还可以检查所需引脚的第 1 页 SAR ADC 测量值。

    下面是一个 Excel 文件、可查看 IC 测量的值、以帮助切换阈值并仔细检查万用表测量值。

    e2e.ti.com/.../1348.PCM6xx0-SAR-Voltage-Calculator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:  

    客户满足两种不同的状态:

    在上电之前、未连接负载。 上电并初始化后、我读取寄存器并发现它打开。 然后、我将芯片引脚短接至地、再次读取锁存寄存器、显示了短路。 从 OPEN 引脚断开连接后、其仍然可以读取为 OPEN。
    在上电之前、未连接负载。 上电并初始化后、我读取寄存器并发现它打开。 然后、将芯片引脚短接至电源、并再次读取锁存寄存器、这表明电源短路。 从 OPEN 引脚移除连接后、它无法读取为 OPEN。

    两者都使用锁存器。

    原因是  SAR ADC 测量?

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SAR ADC 方法是验证特定引脚上电压的内部测量值。 在这种情况下、比较器会确定引脚违反或满足诊断阈值。

    在 Excel 中进入 LSB 块时、这是 LSB 寄存器的 4 个最高有效位。

    这也将有助于验证在 PCB 上进行的外部测量的精度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    [报价 userid=“528774" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1609025/pcm6340-q1-pcm6340-q1-short-to-battery-and-open-load-issue/6201293

    这种故障报告是在 LTCH 还是实时寄存器中发生? 第 1 页上的实时寄存器会自行清除、而锁存寄存器会保持其状态、除非通过读取操作进行清除。

    [/报价]

    关于锁存寄存器、它们 在读取后是否被清除?  除了检测问题外、客户还对该闩锁感到惊讶。

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、下面是我在监测诊断时遵循的顺序:

    e2e.ti.com/.../Diagnostics_5F00_ReadSeq.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    感谢您的支持。

    谢谢

    Xiaoxiang