This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:TAC5212:在 4 通道输出配置中需要帮助

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1613287/tac5212-tac5212-need-help-for-a-2ch-in-4ch-out-configuration

部件号: TAC5212

您好:

我在一个新设计中考虑使用这款编解码器、该设计具有:

  • 1 个立体声单端交流耦合线路输入 (2 通道 L/R IN)
  • 4 个独立的单端交流耦合耳机输出
  • 从模式 I2S 总线与 ADC 和 DAC 之间共享 FSYNC/BCLK 信号。
  • 3 条 I2S 数据线:一条用于 ADC 的数字输出、两条用于 DAC 的数字输入(请勿使用 TDM)

问题 1:

您能否确认可以使用一个 TAC5212 芯片来满足这些要求?

问题 2:

将此编解码器与 DAC 的第二条数字输入线路相连的首选引脚是什么? (DIN 引脚显然是第一个)。 不清楚应选择 GPI1 还是 GPIOx。

问题 3

是否有任何寄存器配置示例可用于此类用例?

 

非常感谢

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathieu:

    1.是的, TAC5212 可以满足这些要求。

    2.两者都不喜欢别人选择 DIN2,它是由你决定的。  GPIO1、GPIO2 或 GPI1 可用、在寄存器 0xF PASI_DIN2_SEL[2:0]位 4-2 中进行配置。 只需确保在相应的 GPI (O) x_CFG 寄存器中为选择的任何引脚分配了输入功能。

    3.此寄存器配置应适用于此用例:

    W a0 00 00 #选择第 0 页
    W a0 01 01 #软件复位
    W a0 02 09 # 退出睡眠模式

    W a0 00 00 #选择第 0 页
    W a0 0d 02 #将 GPI 设置为输入函数
    w a0 0f 0c # GPI1 作为主要 ASI DIN2

    W a0 1a 70 # I2S 模式
    w a0 1e 20 # PASI 输出通道 1 至 DOUT 左时隙 0
    w a0 1f 30 # PASI 输出通道 2 至 DOUT 右时隙 0
    w a0 27 0c # PASI 输入通道 3 和 DIN2 上的 4
    w a0 28 20 # PASI 输入通道 1 至 DIN 左时隙 0
    w a0 29 30 # PASI 输入通道 2 至 DIN 右时隙 0
    w a0 2a 20 # PASI 输入通道 3 至 DIN2 左时隙 0
    w a0 2b 30 # PASI 输入通道 4 至 DIN2 右时隙 0

    W a0 50 40 # ADC 通道 1 在 IN1P 端采用单端交流耦合输入
    W a0 55 40 #在 IN2P 处的 ADC 通道 2 单端交流耦合输入

    w a0 64 24 # OUT1x 立体声单端输出
    w a0 65 60 # OUT1P 耳机驱动器
    w a0 66 60 # OUT1M 耳机驱动器
    w a0 6B 24 # OUT2x 立体声单端输出
    w a0 6c 60 # OUT2P 耳机驱动器
    W a0 6d 60 # OUT2M 耳机驱动器

    W a0 76 CF #启用输入通道 1-2 和输出通道 1-4
    w a0 78 c0 #为 ADC 和 DAC 上电

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    这是非常清楚的。 非常多功能的编解码器! 此案例可关闭、谢谢!