This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563:完整的寄存器映射

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1613347/tas2563-tas2563-complete-register-map

器件型号: TAS2563

数据表说明文本中提到了许多寄存器、但并未包含在寄存器映射中。

例如、LIM_MAX_ATN、肢体_TH_MAX、肢体_TH_MIN、肢体_INF_PT、DVC_RAMP DVC_PCM 寄存器。

是否在某处有 TAS2563 的完整寄存器映射?  

我们正在为此音频放大器开发嵌入式驱动程序、但 PPC3 工具不可用于此目的。  此外、可能需要在运行时调整某些设置。

我看到这个问题与我的问题完全相同、具体体现在 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1442773/tas2563-complete-register-map 上

问题的答案是“所有用作器件中不同功能系数的寄存器都保留在文档中、我们建议仅使用从 PPC3 得出的配置写入这些值、因为此工具会处理所有必需的计算和写入序列。 “  

还提供了寄存器映射和所有有关计算所需计算和写入序列的相关文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kolesi:

    您可以参阅随附的 TAS2563 扩展寄存器映射。

    通常、建议使用 PPC3 生成所有需要的寄存器设置、这可以防止手动计算期间出现错误和设置顺序可能不正确

    e2e.ti.com/.../TAS2563_5F00_RegMap.xlsm

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师