This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:断电序列时出现砰砰声/嘀嗒声

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1611291/tpa3126d2-pop-tick-noise-on-power-down-sequence

器件型号: TPA3126D2

您好的团队、

我在条形音箱应用中通过 TPA3126 进行断电期间出现了爆裂声/嘀嗒声、希望您能指导您消除噪音。

显示屏

  • 负载:6 欧姆
  • PVDD:24V
  • 输入/配置:差分/BTL
  • 调制:混合模式

断电序列

    • 静音--> SDZ 拉至低电平--> DAC 关闭
    • * PVDD 保持活动。

H7_1.png

即使采用该序列、仍然可以听到短节拍噪声、主要是在 SDZ 被拉低期间。

您能提供一些降低这种噪声的建议吗?

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关原理图、请参阅以下内容。

    e2e.ti.com/.../TPA3126-Schematic_5F00_LG-YR26-soundbar_5F00_16CH-AMP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    砰砰声/咔嗒声通常是由于输入端的阻抗不匹配造成的、请确保使用的输入元件具有严格的容差。  

    您能否 尝试将输入电容减小到 0.47uF?

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的答复。

    我注意到输出(LC 后滤波器)上的振铃影响了断电时的节拍噪声。 我假设振铃会在输出端产生额外的电压、从而导致失调电压并导致差分电压差。 振铃似乎是由 LC 滤波器的谐振引起的、在 60kHz 时。

    更改开关频率、添加用于 60kHz 阻尼的缓冲器并修改电感器后、振铃和噪声均已消除。

    我还使用 EVM 进行了测试、当开关频率更改为 600kHz 时、我仅在正确的通道上观察到相同的振铃。

    您能否证实此振铃的原因并检查振铃是否由 LC 滤波器谐振引起?

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    正如您所注意到的、LC 滤波器截止频率(谐振频率)附近有一个高频信号。 如果 LC 网络的 q 因数值较高、则可以放大这些高频谐波。

    此外、LC 滤波器网络的 Q 值与扬声器阻抗有关。 如果扬声器阻抗在 LC 滤波器谐振频率附近显著增加、则滤波器的 Q 值将非常大。  

    此致、

    Sebastian