This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260Q1EVM-PDK:未连接到笔记本电脑时尝试在 PCM6260Q1EVM-PDK 上保留 PPC3 GUI 值

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM6260Q1EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1614471/pcm6260q1evm-pdk-trying-to-keep-ppc3-gui-values-on-pcm6260q1evm-pdk-when-not-connected-to-a-laptop

器件型号: PCM6260Q1EVM-PDK

您好:

我正在从事一个声音定位方面的 Capstone 项目、希望将 PCM6260Q1EVM-PDK 连接到 ESP32-S3。 当 PPC3 启动并连接到电路板后、它们都能成功工作。 当我在计算机未连接到 PCM6260Q1EVM-PDK 的情况下尝试测试连接时、GUI 值不会保存、我在 ESP32-S3 终端中收到错误。 是否有办法将.ppc3 文件存储在主板上、或者确保设备值在不再连接到我的笔记本电脑时不会更改? 我注意到一些 GUI 值仍然存在、但 ASI 输出通道被禁用、从而阻止 ESP32-S3 接收任何其他信息。 我很乐意提供有关 PPC3 中配置的更多详细信息(如果有此帮助)。 谢谢、祝您愉快!