This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260Q1EVM-PDK:未连接到笔记本电脑时尝试在 PCM6260Q1EVM-PDK 上保留 PPC3 GUI 值

Guru**** 2813785 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM6260Q1EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1614471/pcm6260q1evm-pdk-trying-to-keep-ppc3-gui-values-on-pcm6260q1evm-pdk-when-not-connected-to-a-laptop

器件型号: PCM6260Q1EVM-PDK

您好:

我正在从事一个声音定位方面的 Capstone 项目、希望将 PCM6260Q1EVM-PDK 连接到 ESP32-S3。 当 PPC3 启动并连接到电路板后、它们都能成功工作。 当我在计算机未连接到 PCM6260Q1EVM-PDK 的情况下尝试测试连接时、GUI 值不会保存、我在 ESP32-S3 终端中收到错误。 是否有办法将.ppc3 文件存储在主板上、或者确保设备值在不再连接到我的笔记本电脑时不会更改? 我注意到一些 GUI 值仍然存在、但 ASI 输出通道被禁用、从而阻止 ESP32-S3 接收任何其他信息。 我很乐意提供有关 PPC3 中配置的更多详细信息(如果有此帮助)。 谢谢、祝您愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    此设备没有任何片上内存或存储容量、因此 当您断开笔记本电脑连接时、PPC3 配置将立即消失。 实际上、 每次上电时都必须重新配置此 ADC、因为当器件断电时、寄存器都将恢复到其默认配置。

    为了使其独立于系统中的笔记本电脑运行、您需要通过 I2C 脚本(并直接通过 ESP32 提供电源)配置 PCM6260。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    好的、解释很多。 只是为了确认、是否可以通过 Espressif IDF 对 PCM6260 进行编程?  我之前 在 PCM6260 手册 (https://www.ti.com/lit/pdf/SBAU341) 中进一步阅读、得知 我可以将 PPC3 配置导出为.h 文件。 我是否需要修改电路板、或者是否足以使用为 ESP32-S3 提供的头文件通过 ASI DIN1 将 ESP32-S3 连接到 PCM6260? 提前感谢您!

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    我认为、如果您将头文件上传到 Espressif IDF 中、它可以对 PCM6260 进行编程、只要 ESP32-S3 具有 I2C 接口(我认为有)。 要配置 PCM6260、您需要将 ESP 上的 SCL 和 SDA 引脚连接到 EVM 上的相应引脚。

     ASI 引脚仅用于音频数据。 您可以将 ESP32 DIN 引脚连接到 PCM6260 DOUT。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢您的解释! 我想我明白接下来该怎么做。 该 EVM 的 AC-MB 板上有 SCL 和 SDA 引脚、因此我会使用它们。 谢谢、祝您愉快!

    此致、
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、Cesar。 祝您的项目顺利、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Garret