This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142:单端输出和差分输出的 SNR

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1614520/tad5142-snr-for-single-ended-output-and-differential-output

器件型号: TAD5142

您好的团队、

背景
我们的客户正在评估 TAD5142、并注意到单端模式下的 SNR 值为 107dB。 但是、数据表中未明确说明此 SNR 在从差分转换为单端操作时是否已经减少了典型的−6dB。
问题
  1. 是 107‑dB SNR(单端) 数据表中指定的值直接在单端输出模式下测量、还是通过减去 6dB 从差分 SNR 值中得出?
  2. TI 对单端输出模式和差分输出模式的 SNR 测量基准(动态范围,带宽,加权,输出电平)的定义是否不同?
  3. 您能否提供任何内部特性数据或文档来说明如何为 SE 和差分模式推导 SNR?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:

    当 MD5:4 = b10 时、直接在单端模式下测量 107dB。

    2/3。 用于得出 SNR 的测量基准在单端和差分模式下是相同的:

    • (1) 1kHz 满量程正弦波输入时的输出电平与无发生器信号输入且输入对地短路时的输出电平之比、在 20Hz 至 20kHz 的带宽范围内使用 A 加权滤波器测量
    • (2) 所有性能测量均使用 20kHz 低通滤波器以及 A 加权滤波器(如注明)完成。 如果不使用此类滤波器、会导致比“电气特性“中所示更高的 SNR+N 以及更低的 THD 与动态范围读数。 低通滤波器可消除带外噪声、尽管这种噪声不可闻、但会影响动态规格值。

    唯一的区别是由引脚 MD5 和 MD4 定义的输出配置:

    此致、

    Garret