This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A-Q1:间歇性声音问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1614839/pcm5100a-q1-intermittent-sound-problem

器件型号: PCM5100A-Q1

您好:

我正在与石原健二先生合作、我们确认了以下几点:

*确认 I2S 正确。

*确认静音关闭正确。

*确认开机正确。

 

*当“静音关闭“重新打开时,请勿返回。

*当 I2S 再次关闭时不返回。

*关闭电源后再次打开。

 如果有什么奇怪的地方、请告诉我。 如果您需要有关我们状况的任何信息,请告诉我。  

image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguchi-San、

    感谢使用 E2E! 如您所知、此信息已在内部发送给专家。 遗憾的是、如需更多讨论、我们 TI 需要提供 NDA 信息、而不是此处的开放式 E2E 提供这种信息。

    感谢您的理解。

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oguchi-San、

    如 上所述,我们正在研究 它,并将在 E2E 以外解决它.  

    我将关闭此 TT、因为我们正在通过电话和电子邮件直接解决问题。

    此致、

    Arash