This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A-Q1:间歇性声音问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1614329/pcm5100a-q1-intermittent-sound-problem

器件型号: PCM5100A-Q1
主题: PCM5101A 中讨论的其他器件

大家好。我过去曾提出过一些有关 PCM5101A 的问题。 我们有一个不规律的问题,偶尔没有声音从 OUTL 或输出引脚发出。
失速情况
FS:16.447kHz、  
位:16
音频格式选择:I2S(3 线 I2S、无 SCK(通过电阻器下拉))
我们正在准备 FTA(故障树分析)。我们正在确认电源时序、I2S 时序和 BCK/LRCK/DIN 时序。请告诉我、我们是否应该通过 FTA 确认其他信息。

如果您需要有关我们状况的任何信息,请告诉我。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果声音有,偶尔你失去它,它似乎传入的 I2S 被损坏或不同步,根据数据表 当 LRCK 和 BCK 之间的关系无效超过 4 LRCK 周期,内部操作(使用片上振荡器)在一个采样周期内初始化,模拟输出被强制为双极零电平,直到 LRCK 和 BCK 之间的重新同步完成。  

    当声音丢失时,您可以密切监视 I2S 以查看 LRCLK, bck(即使是 Din,尽管 Din 不太可能)中是否有任何变化。

    对我来说,FTA 列表似乎还可以。

    您可能还需要检查 XSMT 以防止意外静音。

    此致、

    Arash