This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:TSC2007 PENIRQ 内部上拉–对原理图与数据表说明进行了阐释

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1614135/tsc2007-tsc2007-penirq-internal-pull-up-clarification-on-schematic-vs-datasheet-description

部件号: TSC2007

您好、

我对 TSC2007IPWR 上的 PENIRQ 引脚有疑问。

数据表(触摸检测部分)说明 PENIRQ 输出由内部上拉电阻拉高。 但是、我不确定 PENIRQ 是否具有自己的专用内部上拉电阻器、因为简化的模拟输入图在 X 和 Y 输入路径上显示了可选的内部上拉电阻器(50k Ω/90k Ω)、并且不清楚这些上拉电阻器与 PENIRQ 输出驱动器是否相关。

另外、典型电路配置图未在 PENIRQ 上显示外部上拉电阻。

您能否澄清以下几点?

  1. PENIRQ 是否在 PENIRQ 引脚本身上有内部上拉电阻(独立于 X 和 Y 输入上拉电阻)?

  2. 如果是、典型电阻值或近似电阻值是多少?

  3. 如果不需要、PENIRQ 上是否需要外部上拉电阻?

  4. 如果建议使用外部上拉电阻器、建议的电阻值或范围是多少?

image.pngimage.png

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    PENIRQ 上的内部上拉是指 R_IRQ 电阻、可编程为 50k Ω 或 90k Ω。 这就足够了、并且不需要外部上拉电阻。

    此致、

    Garret