This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62X-restricted-SW:AM62D-EVM LINUX-RT-RESTRICTED-SDK 访问待处理–AM62D-EVM 不可用(订单 ID:T06157006)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1606922/am62x-restricted-sw-am62d-linux-rt-restricted-sdk-access-pending-am62d-evm-not-usable-order-id-t06157006

器件型号:AM62X-LIMITED-SW

我写信报告与我最近购买的产品相关的一个严重问题 AM62D-EVM 、订单标识 T06157006

目前、可访问 AM62D-Q1 LINUX-RT-RESTRICTED-SDK “待处理“ 绑定。 因此、我是 无法继续进行评估或开发 低功耗蓝牙。

此 SDK 对于以下应用至关重要:

  • Linux RT 启动

  • 音频框架验证

  • 实时性能评估

如果没有此 SDK、则 AM62D-Q1 EVM 无法用于其预期用途 这导致了一个完整的开发块。

此外、在对 EVM 进行物理检查期间、我还观察到了 A 这似乎是手动返工的电路板上的跳线 、我已经单独报告了。 考虑到这两个问题、这将影响我们的信心和项目进度。

请立即提供以下方面的支持:

  1. 批准并启用访问权限 AM62D LINUX-RT-RESTRICTED-SDK

  2. 共享 预期时间表 在任何内部流程待处理时进行审批

  3. 确认是否有 其他文档或 NDA 批准 需要多少功率

购买此 EVM 是为了进行活动评估、当前的 SDK 访问延迟正在影响我们的可交付成果。

期待您的及时解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    此问题是否已解决?

    此致

    Mukul