This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A-Q1:上电后、电荷泵不会被激活

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1615005/pcm5100a-q1-charge-pump-is-not-activated-when-powered-on

器件型号: PCM5100A-Q1

您好、

我们会遇到这样的问题:即使 I2S 信号是适当的输入、DAC 也不传输模拟音频信号。 这在上电的 2000 倍时会出现 1 次。

我们观察到、当发生此问题时、内部电荷泵未激活。

有时我会看到有关上电序列的建议、例如 AVDD 应在其他器件上的 DVDD 之前上电。 对于此 IC、您有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    可能有许多不同的因素会影响电荷泵的故障。  使用 I2S 可能无法保证启动电荷泵。

    该 IC 有一个内部复位会在电源达到特定阈值后触发。

    此器件没有电源序列要求 、 数据表也未指定所需序列。  

    我认为这与我们正在与 TI 日本一起进行的调查有关。 如果是这种情况、 请联系 FAE 以获取 最新更新。  

    此致、

    Arash