This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212:无源器件的单端值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1615162/tad5212-single-ended-value-of-passives

部件号: TAD5212

大家好、E2E 专家:

在 TAD5212 数据表中、图 6-15 和图 6-17 中有 电容器和电阻器、但数据表不建议为这些元件提供任何值。

这些组件的用途是什么?我应该使用什么值?我应该如何选择它们?  

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    电容器被用于 阻断直流电、因此可以将输出交流耦合到负载、而电阻器代表负载本身。 电容器和电阻器构成一个高通滤波器。 我们  在 EVM 上使用了一个 47uF 电容器。  例如、扬声器可能是 8 欧姆扬声器。

    此致、

    Arash