This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:如何开发 ANC、EC 和波束形成功能?

Guru**** 2925040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1610698/am620-q1-how-to-develop-anc-ec-and-beamforming-functions

器件型号: AM620-Q1

尊敬的专家:

 

我们的客户正在寻求发展 ANC(有源噪声消除) EC(回波消除) 、和 波束形成 能力。 关于这一点、我有以下问题:

  1. 示例代码: 是否有任何与这些功能相关的参考设计或示例代码?

  2. 音频 Weaver 兼容性: CAN Audio Weaver 用于满足客户对这些特定算法的要求?

  3. 其他软件要求: 除了核心 ANC/EC/波束形成算法之外、还需要开发哪些其他软件组件或层(例如驱动程序,调优接口或控制逻辑)?

感谢您的帮助。

 

谢谢

 

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    [报价 userid=“445448" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1610698/am620-q1-how-to-develop-anc-ec-and-beamforming-functions
    • 示例代码: 是否有任何与这些功能相关的参考设计或示例代码?

    • 音频 Weaver 兼容性: CAN Audio Weaver 用于满足客户对这些特定算法的要求?

    [/报价]

    虽然我们没有任何示例代码、但我们的 Audio Weaver SDK 提供了 RNC 的示例布局。 应该可以使用 Audio Weaver 来满足要求。 但是、我们在 AM62x 器件上不支持 Audioweaver、您可能需要查看我们的音频器件: AM62D 和 AM275 。

    [报价 userid=“445448" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1610698/am620-q1-how-to-develop-anc-ec-and-beamforming-functions 其他软件要求: 除了核心 ANC/EC/波束形成算法之外、还需要开发哪些其他软件组件或层(例如驱动程序,调优接口或控制逻辑)?

    所有其他软件组件都已经是我们 FreeRTOS SDK/AWE SDK 的一部分。

    谢谢、
    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Shreyansh

    是否有第三方提供商可协助客户进行开发?

    您能否提供第三方的联系信息

    谢谢

    Daniel