This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:采用 ADAU1401 DSP 的 TAS2780 / TAS6421-Q1 设计审查请求

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780, TAS6421-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1612574/tas2780-design-review-request-for-tas2780-tas6421-q1-with-adau1401-dsp

器件型号: TAS2780
《Thread 中讨论的其他器件: TAS6421-Q1》

您好 TI 支持团队:

我目前正在设计音频放大器系统、想要请求您的支持以了解设计概念和信号流。

系统概述:

  • 主控制器:SoM CM3588

  • DSP: ADAU1401

  • 音频放大器: TAS2780 TAS6421QDKQRQ1

架构说明:

  • CM3588 用作系统控制器、并通过 I2C 配置 ADAU1401 DSP 和音频放大器。

  • 音频数据由 ADAU1401 处理、然后通过 I2S/TDM 发送到 TAS2780 / TAS6421-Q1、用于功率放大和扬声器驱动。

  • CM3588 不直接处理音频数据。

  • (可选)TAS2780 反馈/感应用于监控和保护目的。

我想问:

  1. 这种整体架构是否正确且推荐用于这些器件。

  2. 如果在将 ADAU1401 与 TAS2780 / TAS6421-Q1 连接时需要考虑时钟、I2S/TDM 格式或同步方面有任何重要注意事项、

  3. 您可以分享与此设计相关的任何参考原理图、应用手册或最佳实践。

我已附上相关的原理图页面供您参考。
如果需要任何其他信息、请告知我。

非常感谢您的支持。

此致、
Phong

原理图(扬声器)board.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phong:

    您描述的拓扑是正确的。  

    与 I2S/TDM 格式和同步相关  

    1. 如果在所有放大器之间使用相同的 TDM BCLK 和 LRCLK、则器件将同步。  
    2. 在这种情况下、TDM 格式可能是最合适的、因为我认为需要 2 个以上的音频数据通道。  
    3. 如果要使用反馈、则应将 TAS2780 的 SDOUT 信号连接到 ADA 器件

    原理图审阅。  

    TAS6421 外观正常、  

    TAS2780 并非完全正确。  

    1) VSNS 应像这样连接

    2) TAS2780 上使用的几个电容器是错的、请参阅数据表中的第 9.2 节“典型应用“并自己查看设计。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的答复。

    我会重新发送音频方框图。

    1. 我已重新连接 VSNS 引脚、

    2. 我更改了电容值、

    3. 关于您的评论、“如果要使用反馈、则应将 TAS2780 的 SDOUT 信号连接到 ADA 器件“、我是否更正 TAS2780 的 SDOUT 应连接到 ADAU1401 的 SDIN?

    您能帮助查看原理图并检查一下这个概念吗?

    此致、
    Phong

    e2e.ti.com/.../7065.Schematic-Speaker-board_5F00_03022026_5F00_rev2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hoang、  

    现在、原理图看起来很好。

    是的、TAS2780 的 SDOUT 应连接到 ADA 器件上的 SDIN。  

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur、

    您能告诉我 TAS2780 从 AVDD 1.8V 电源、5V_VBAT_1S 电源和+3.3V IOVDD 电源汲取多少电流?

    根据这些电流要求、我是否应该对这些电源使用 LDO 稳压器或开关(降压)稳压器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoang

    为 AVDD 和 IOVDD 使用 LDO。

    AVDD -> 9.2mA 最大值  

    IOVDD -> 20uA(最大值)

    对 VBAT_1S 使用开关直流/直流。

    VBAT 峰值电流可在扬声器阻抗上高达 Vbat(例如,5V/ 4 Ω= 1.25A)

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的答复。
    VBAT: 单节电池电源输入。


    PVDD:  D 类电源输入。  

    我认为 VBAT 上所需的电流应该相对较小、而 PVDD 电源轨需要提供高得多的电流。

    您能否解释一下如何计算 PVDD 电流消耗、以及应该如何计算扬声器输出功率?

    我使用 8 欧姆扬声器、需要 10W 的输出功率
    VBAT = 5V、PVDD = 12V

    在这种情况下、VBAT 和 PVDD 电源轨需要提供多大的电流?

    是否通过以下公式计算扬声器功率:
    P =(PVDD×效率)²/ R =(12 × 0.75)²/ 8 = 10.125W?

    同样、对于 TAS6421QDKQRQ1、我注意到 PVDD 有三个引脚、因此我假设 PVDD 电流相对较高、而 VBAT 上的电流要小得多。

    能否说明驱动输出功率为 20W 的 4 Ω 扬声器时 PVDD 和 VBAT 的典型电流消耗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoang、  

    首先、12V 电压流入 8 欧姆电阻

    • 最大峰值功率(正弦波功率的波峰)=(12^2)/8 = 18W
    • 最大 RMS 功率=(12*.707)^2 / 8 = 9W  

    这意味着 12V PVDD 不能为 8 Ω 负载提供 10WRMS 电流。 只能达到 10W 峰值

    其次、可以通过以下方式计算电源电流

    • 电源电流=(输出功率/效率)/SupplyVoltage

    您假设效率为 75%、这个值太低了。 数据表中提供了 8 Ω 负载和 12V PVDD。 效率约为 94%@10W。  

    10W/92%= 10.86W(来自 PVDD)。 12V 时、这个值约为 900mA。 或者可能 来自 PVDD 的 1A 电流。  

    在效率为 85%时、5V VBAT 的峰值功率约为 500mW  

    0.5W/85%= 0.588W。 5V 时、这个值约为 117mA。  

    您可以使用相同的方法来计算 6421

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    那么、您提到的功耗部分是误解、还是仅在某些特定情况下发生?


    “对 VBAT_1S 使用开关直流/直流。

    VBAT 峰值电流可在扬声器阻抗上高达 Vbat(例如,5V/4 Ω= 1.25A)“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoang、  

    5V/4R 就像是一个快速估算器。  

    正常工作时不会发生这种情况、但如果器件置于仅 PVDDL 模式、然后播放大振幅正弦波、则可能会发生这种情况。  

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢