This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:如何获取在 PPC3 中运行的 EVM 应用程序

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2781, TAS2781EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1614523/tas2781evm-how-do-you-get-the-evm-application-that-runs-in-ppc3

器件型号: TAS2781EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2781

我下载了 PPPC3 并安装了它、但未安装 TAS2781 的 EVM 应用程序或未连接到下载位置... 如何访问 EVM 应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、  

    您需要从 TAS2781EVM 页面申请该功能

    https://www.ti.com/tool/TAS2781EVM

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur。。。

    得到了许可…

    我想、由于需要在 TAS2781 页面中发出 PPC3 请求、因此应 包含 TAS2781 应用的权限...

    我还注意到、假设您已经使用了 PPC3 ...

    Paul