This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580:了解 RC4580 输出电流能力超过±50mA 额定值的相关信息

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1688, RC4580, INA1620, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1613040/rc4580-inquiry-about-rc4580-output-current-capability-beyond-50-ma-rating

部件号: RC4580
主题中讨论的其他器件: INA1620OPA1622、OPA1688

您好的团队、

背景:
我们正在评估 RC4580、作为耳机 μ‑放大器应用中 NJM4556A 的替代产品。
数据表指出±50mA 的绝对最大输出电流 、而输出‑电压‑μ V 与‑μ A 电流图扩展到 100mA 左右 。
我们需要说明是 允许在‑Ω 持续时间短还是在高于±50mA 的情况下热‑受限运行。
问题:
  1. 任何上述操作 ±50mA  ‑在受控结温条件下允许?
  2. 是否有 短‑μ s 脉冲 输出‑ 高于±50mA 的电流限制(例如,<10ms) ?
  3. ‑需要的耳机 2 Ω 放大器应用 70–100mA 峰值电流 、‑推荐使用哪些 TI 运算放大器?
请求:
请提供 TI 官方立场以及任何适用的文档或应用手册。
 
此致、
Ryu。