This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5212:[ TAA5212 ]>使用 TAA5212 通过 I2S 观察到音频噪声和削波

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5212EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1613578/taa5212-taa5212-audio-noise-and-clipping-observed-with-taa5212-over-i2s

器件型号: TAA5212

尊敬的团队:

我们已使用外部电线将 TAA5212EVM-K 连接到我们的 SoC、通过 I2S 接口捕获音频。 不过、我们可以观察到录制的音频中有明显的噪声和削波。

为了供您参考、我们随函附上:

请帮助我们确定根本原因、并帮助我们降低在音频输出中观察到的噪声和削波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suryaprakash:

    请提供寄存器转储以供进一步调试。 可能会应用 I fuse 通道增益、它可以获取满量程范围内的信号、同时还可以获取本底噪声。 您可以考虑使用 AGC、数据表第 51 页提供了更多详细信息。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    请在附件中找到 register_dump、
    e2e.ti.com/.../4834.register_5F00_dump.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suryaprakash:

    据我怀疑、通道 1 增加了大约 29dB 的数字增益(寄存器 0x52 = 0xdc)。 这可能会在满量程范围内获得信号并导致削波。 我建议调低此增益以避免您看到的问题。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:
    我们使用以下设置、因为录制的音频音量在默认寄存器值下非常低。

    amixer -c0 cset name ='ADC1 Config'“单端多路复用器 INxP'
    amixer -c0 cset name='ADC1 共模容差''与 1Vpp'耦合 AC/DC
    amixer -c0 cset name='ADC1 满量程'4/5-VRMS'
    amixer -c0 cset name='ADC1 Digital Capture Volume' 220
    amixer -c0 cset name='ADC1 Fine Capture Volume' 128
    amixer -c0 cset name='IN1 Source Mux 'Analog '
    amixer -c0 cset name=“asi_TX_CH1_EN 捕获开关“打开

    我们还通过减小进行了测试 ADC1 数字捕获音量 。 音频音量减小时、削波问题仍然存在。 请提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suryaprakash:

    当信号超过器件的满量程时、单端信号在高摆幅模式下为 2Vrms(施加总增益后)、便会发生削波。

    您是否正在使用板载麦克风? 它需要在 MICBIAS 通电并通电的情况下正确偏置。 请在 EVM 上放置正确的跳线、确保出现这种情况。

    此致、

    Garret