This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:VCCA 和 VCCB

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1614349/txb0104-q1-vcca-and-vccb

器件型号: TXB0104-Q1

最近、我们将电平转换器 (TXB0104QRUTRQ1) 引入机器人联合模块工程、但我们发现数据表中可能存在问题、并想问:

用例:仅使用 nCS / CLK / MISO 引脚

方框图:

TXB0104-12.png

TXB0104-1.png

 

数据表提到 VCC_A 不得超过 VCC_B 在客户应用中、两个电源均为 3.3V (DSP 和 MCU 电源域不同、但都是 3.3V)。 我们担心这是否会影响表演和使用。 请帮助确认这是否可接受! 谢谢。  

TXB0104.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    TXB0104-Q1 无需担心 VCCA= VCCB、即可支持此应用。  

    谢谢、

    插孔