This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5815:如何激活 DSP 功能并在 RCA.bin 中设置

Guru**** 2928400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1614521/tas5815-how-to-activate-the-dsp-function-and-set-in-rca-bin

器件型号: TAS5815

尊敬的 TI:

我研究了 TAS5815 驱动程序代码、以了解初始化需要 RCA.bin、以及包含音频配置文件和一组寄存器设置的 RCA.bin。 然后、COEF.bin 与 DSP 固件相关、但 TAS5815 驱动程序不需要加载此文件。

但是、在我们的音频用例中、我们将有更高的机会使用 EQ 或音量控制功能。 我们很好奇、如何激活 TAS5815 内的 DSP 功能并在 DSP 中启用 EQ 或音量控制?

为了为 TAS5815 创建 RCA.bin、我是否应该以 regbin 工具中的 tas5825m-1amp-reg.json 作为基础加载 tas5815.json、因为我在 regbin 中没有注意到 tas5815.json?

如果是、我确实检查了 INIT 配置文件、但不知道 Book0x64/Page0x01 和其他寄存器的实际含义、因为 TAS5815 数据表未在寄存器映射中列出。 那么、您是否会为所有簿和页提供完整的寄存器映射?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TAS5815、RCA 包含 DSP 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置文件使用 regbin 工具导入到 RCA bin 文件后、RCA bin 文件将包含 DSP 功能。

    对于没有 tas5815 jsn 文件、不用担心、您可以使用 regbin 工具创建 jsn、并自行导入 cfg 文件。

    请参阅以下反馈。 不需要两次创建 Simlar 螺纹。

    TAS5815:TAS5815 Linux 驱动程序 — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们想激活 DSP 功能并访问 DSP 功能(如 EQ)、您认为我们应该首先在 PPC3 工具上创建 cfg、然后导入到 regbin 工具以生成 RCA 二进制文件吗?

    如果是、我安装了 PPC3 工具、但没有注意到 TAS5815 应用可用。 那么、我们如何在 PPC3 工具中安装 TAS5815 应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要登录并查找可用的 EVM 应用支持。