This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:使用 PCM5100 + TPA3128 原理图进行输入滤波

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1613771/tpa3128d2-input-filtering-with-pcm5100-tpa3128-schematics

器件型号: TPA3128D2
主题: PCM5100 中讨论的其他器件

大家好、在寻求原理图设计帮助。

我有一个基于 ESP32 的电路板、带有 PM5100 DAC 和 TPA3110 放大器、它们之间有一个线路输出插孔。 放大器需要较小的衰减才能将 DAC 电压从 2.1V RMS 降低至~1V。 如下所示:

1769687305247.png

工作就像一个魅力:当你插入音频插孔时,放大器会静音,因为分压器的下半部分“接地“两个输入。

然后、我决定切换到 TPA3128 放大器(为了提高效率并可以使用 GPIO 使其静音)。 如下所示:

1769687563463.png

问题是:未插入插孔时、输入会拾取大量噪音。 实际上、它在没有插孔的情况下会拾取大量噪声、无论如何、通过下分压电阻器实现的“接地“理念显然不起作用。

在 AI 的帮助下花了一些时间、这表明我需要 (1) 一个输入滤波器、因为

-当我将差分输入分流在一起时,它会保持静音;大概是与输入相关的

和 (2) 静音引脚斜坡调节、因为

  • 在取消静音后有一系列的砰砰声,之后只有一个缝合噪声

这是机器建议的、但我想在将其发送给工厂之前听取您的意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记添加、我的问题几乎完全是在 ESP32 和 Raspberry 板上重现的、因此它必须符合此 PCM5100/TPA3128 原理图中的内容、我不会 期望 MCU/SBC 主机出现问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andriy:

    我会仔细研究一下、并在本周结束时回复您。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andriy:  

    您能提供有关所观察到噪声的更多详细信息吗? 输入的示波器屏幕截图很有帮助、尤其是使用旧放大器来比较噪声水平。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、目前没有示波器。 以下是客户报告的视频。 我可以再选一个来突出显示背景噪音。

    由于放大器前面的插孔输入处于无噪声状态、因此 DAC 既不会产生砰砰声、也不会产生噪声。

    1drv.ms/.../IQBKNGOYgMdnSofaVhQ6nreEAbx7JZSmg7KUV53Z6_TYS_s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andriy:

    我无法打开您发送的链接、您能尝试以 其他格式发送吗?

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、请尝试访问此链接

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andriy:

    我可以在取消静音后听到砰砰声、但不能听到输入的静态声音。 示波器屏幕截图在此处会有所帮助。

    在更改 TPA3128 时、布局是否有任何其他变化?  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、输入侧的原理图几乎相同(也许默认增益是 3110 和 3128 之间的唯一区别)。  

    我目前没有示波器。 让我检查一下是否可以拿起一个  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andriy:

    3128 上的增益设置是否更高? 如果更改增益值、也许您会注意到差异。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3110 上是 20bD、3128 上是 26dB。  将 3128 更改为 20dB、需要一些焊接、但我可以尝试使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andriy:

    如果您注意到差异、请告诉我。

    此致、

    Sebastian