This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7436F:断电时的状态

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1616043/tmux7436f-state-at-power-down

器件型号: TMUX7436F

断电时 NC 引脚 D1 和 D2 的状态是什么?  如果 S1A 或 S2A 连接到 GND、它们是否直接连接到 GND?  此外、该器件是否是双向的且能够传递音频信号?

我希望使用该器件、通过在上电时断开音频输出线路 x 段的时间来消除上电时的音频“砰砰“。  此外、音频信号能够通过最大输出电平+26dBu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    D1/D2 的状态取决于该引脚上的信号、因此如果上没有任何信号、它将悬空/未知。 如果您需要在断电期间将这些引脚置于特定状态、我建议在这些引脚上使用 PU 或 PD。

    此多路复用器可双向使用、但只有 S 引脚受到过压保护 — D 引脚不受过压保护。

    此致、
    Katy