This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424LQ1EVM:TAS1020B 驱动器

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1614195/tas6424lq1evm-tas1020b-driver

器件型号: TAS6424LQ1EVM
《Thread 中讨论的其他器件: TAS6424》

我失败了、Win 11 计算机使用 PurePath Console 3 连接到 TAS6424 EVB。 似乎 prolbem 是,我没有 TAS1020B drvier。 请您提供吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    尝试使用以下驱动程序。

    e2e.ti.com/.../1464.TIAudioDriver_5F00_4.59.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装驱动程序后、它似乎仍然是“Unkown"设备“设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    “那我就去吧。“ 通常、安装 PPC3 可能已经准备好驱动程序。  

    他们已经正确安装了 PPC3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      在 EVB 上 TAS1020BPFBR 的 I2C(到 24LC512)和 I2S(到 TAS6424)被切断、解决了问题? 在初始化过程中、 TAS1020BPFBR  需要从  24LC512 得到配置来解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PPC3 已 正确安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不使用 TAS6424 连接就不是问题。

    但需要从 24LC512 获取配置。