This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2572:TAS2572 可选 EMI 网络

Guru**** 2943130 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1616006/tas2572-tas2572-optional-emi-network

器件型号: TAS2572

我们的产品拓扑在放大器输出和扬声器之间具有灵活性。  如数据表和布局指南中所示、我们希望将“可选 EMI 网络“放置在扬声器附近、而不是放大器输出端、以将柔性电缆与高频射频隔离开来。

  1. 请建议将 EMI 网络放置在扬声器终端旁边。
  2. 元件选择建议与布局指南中 4.7.1 所示的内容是否有不同?
  3. VSNS_P 和 VSNS_N 上的串联电阻器是否仍应放置在 IC 旁边?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oren、

    1. TAS2572 的角度而言、无需担心 IV 检测功能。 然而、只有当发射仅来自柔性电缆时、EMI 滤波有效性才会得到改善。 通常、滤波器靠近放大器、这样也可以防止 PCB 布线产生的任何辐射。
    2. 元件选择不会随滤波器位置而变化。
    3. 您可以将串联电阻放置在任一侧、不会出现问题。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师