This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5312-Q1:需要

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1615631/tac5312-q1-need

器件型号: TAC5312-Q1

尊敬的团队:

提供有关如何对寄存器进行编程的信息?
这些寄存器是一次性可编程 (OTP)、还是易失性?
page0 中的默认寄存器设置是什么?

下电上电后、它是否指向具有默认寄存器设置的 page0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thrinesh:

    通过 I2C 使用 SCL 和 SDA 引脚对寄存器进行编程。 一些示例配置脚本可从 EVM 用户指南的第 39 页开始找到: https://www.ti.com/lit/ug/slaaec6a/slaaec6a.pdf。 如果使用 EVM、您也可以通过 PPC3 对此器件进行编程。 用户指南中也对此进行了说明。

    这些寄存器是易失性的、因此必须在每次上电时运行配置脚本。

    默认寄存器设置可在数据表第 91 页的寄存器映射中找到。 每次下电上电后、寄存器将设置为这些默认寄存器值。

    此致、

    Garret