This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:TSC2007 触摸导致显示闪烁和解串器锁定下降

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1614137/tsc2007-tsc2007-touch-causes-display-flicker-and-deserializer-lock-drop

部件号: TSC2007

您好、

我们在远程 LCD 板上使用 TSC2007IPWR(电阻式触摸控制器)。 当用户触摸面板时、显示屏闪烁、同时解串器锁定短暂失效(SerDes 链路解锁)。 触控释放后、锁返回、显示屏变得稳定。

系统概述:

  • 主板通过串行器→~1850mm FFC→解串器将视频数据发送到远程 LCD 板。

  • 远程板:解串器输出驱动 LCD、TSC2007 通过本地路由读取触摸面板 (X+/X-/Y +/Y-);触摸数据通过 I²C 读取。

  • 串行器/解串器电路/电缆/端接与我们之前经过验证的设计相比没有变化;该问题似乎与触摸操作/采样相关。

您能建议检查什么以减少干扰吗? 例如:

  • 针对 TSC2007(靠近高速串行器/解串器)的电源/接地和去耦建议

  • I²C 面板线路或 0 Ω 上的任何建议滤波/串联电阻

  • 为了尽可能减少噪声影响、存在任何已知问题或建议的操作设置/时序

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您可以根据用于确保正确检测的 X/Y 方程再次检查返回触摸数据。 这将是我的第一个故障排除步骤。

    确保稳定的 GND 是另一个步骤、但如果您能提供原理图、我可以为您查看它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    我已经向您发送了一封私人消息、请检查一下。

    谢谢、

    Conor