This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:THD 相关设置

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1616645/pcm6240-q1-thd-related-settings

器件型号: PCM6240-Q1

尊敬的 TI 团队  

我们有一个测试台来检查所有音频参数、我们使用音频精度 APX 来测量所有参数、我们最近将旧的 Cirus 逻辑更改为 PCM 6240。 我们使用此 IC 作为模拟输入、总增益设置为 4.5dB

我们未能通过一项测试、其中我们需要在输出端获得 1%的 THD、我们能够实现 0.7%到 1.2%之间的精度、值稳定在 0.7%、预期稳定在 1%。 我们一直保持麦克风偏置开启   

如果没有麦克风偏置、我们无法在 1% THD 调节下实现所需的 RMS 电平  

您能否帮助我们提供与此问题相关的适当寄存器配置。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharv:

    器件输入引脚 INxP 和 INxM 必须针对直流共模值进行适当偏置、方法是使用片上 MICBIAS 输出电压以及外部偏置电阻器、或使用外部偏置发生器电路。

    此致、

    Garret