This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1662:OPA1662、适用于 3.3V 工作电压的低噪声耳机 (32R) 放大器

Guru**** 2767425 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1662, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1615010/opa1662-opa1662-for-low-noise-headphone-32r-amplifier-in-3-3v-operation

器件型号: OPA1662
主题: OPA1622 中讨论的其他器件

您好、

OPA1662 是否能够驱动低阻抗 32 Ω 耳机? 该器件将由 3.3V 电源供电。 这可能是一个电流驱动和失真问题 — 您是否有任何有关 THD 的信息、以及在该低阻抗负载下输出电压电平的预期信息?

在我的应用中、我需要运算放大器以 3.3V 的电压运行、其中 a) 超低输入噪声电压密度、以及 b) 驱动低阻抗耳机。 同一电路不需要这两项要求、但我需要对这两个电路使用一种器件类型。 因此耳机放大器不需要该低输入噪声、低噪声放大器不会驱动该低阻抗。 OPA1662 似乎非常接近此目标、而且不会那么昂贵。

非常感谢!

Michael

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    32 欧姆耳机驱动最终是相当大的电流,取决于你要寻找的功率。  如果您在 32 欧姆时看到 100mW、根据我围绕 55mA 进行的计算、OPA1662 无法支持该功耗。   

    OPA1622 在这种电流电平下具有出色的 THD、但不支持 3.3V 电压。尝试在 3.3V、32 Ω 和 100mW 下运行将很难实现非常高的保真度。

    您的目标功率级别是多少?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    实际上,我不需要很高的电平 — 像 10mW 这样的电压可能就足够了、因为我们会使用敏感的耳机。 OPA1662 是否达到了合理的水平?

    谢谢、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、  

    对于 10mW、需要 0.56V。 将它除以 32 欧姆就是 17.7mA。 这属于 OPA1662 的功能范围。 如果您发现需要的功率超过 10mW、Mike 建议使用 OPA1622、我们推荐这种方法。  

    希望这对您有所帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您提供此信息。 对于此 10mW / 17.7mA / 32R、您是否有任何类型的 THD 值? 或者类似 THD 过流、THD 随输出电压的变化、3.3V 工作电压或类似的变化(可能为 4.5V)?

    谢谢、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    遗憾的是、我没有 32 欧姆负载条件下的 THD 数字。 数据表中是我们拥有的最低负载、可降至 600 欧姆负载。 OPA1622 包含 32 欧姆负载的数据、但 OPA1662 除外。  

    此致、  

    Chris Featherstone