This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106-Q1:未使用引脚的端接

Guru**** 2949500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1618355/tlv320aic3106-q1-termination-of-unused-pins

器件型号: TLV320AIC3106-Q1
主题: TLV320AIC3106 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我们目前正在使用设计电路板  TLV320AIC3106 音频编解码器  并计划将以下引脚保留为  NC(无连接) 。 您能否为这些引脚指定所需的端接?

  • MICDET–引脚 12

  • MFP2、MFP3–引脚 47 和 48

  • GPIO1、GPIO2–引脚 34 和 35

此致、
Yashash

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashash:

    这些引脚可以保持为 NC。

    此致、

    Garret