This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5112-Q1:模拟输入/ HP 输出用例期间的引脚悬空配置

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1618225/tad5112-q1-floating-pin-configuration-during-analog-in-hp-out-usecase

器件型号: TAD5112-Q1

您好专家、

客户考虑将此器件用作模拟输入耳机放大器。
因此、它们仅使用 ANLOG 输入和输出、并将其配置为模拟旁路模式。

因此、他们不会使用以下引脚。

2.BCLK
3.FSYNC
4.DOUT
5.DIN
9.GPIO1
10.GPIO2

那么、我们能否在此用例下将该引脚保持悬空?

 

最好的摄政
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    是的、它们可以保持悬空。

    此致、

    Garret