This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256EVM-U:16kHz - TLV320AIC3256

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1617512/tlv320aic3256evm-u-16khz--tlv320aic3256

器件型号: TLV320AIC3256EVM-U
主题: TLV320AIC3256 中讨论的其他器件

您好:

我正在 PurePath Studio 中处理 TLV320AIC3256 工程、需要将音频 I/O 迁移到 16kHz

目前、电路板采样率为 44.1kHz 然后我插入了 Dec3x 两个信号路径中的信号分量、以将采样率降低为原来的三分之一。

在当前配置中:

  • Dec3x_1 放置在MonoDecIn_1麦克风路径后面(在高通和低通滤波器之前)。

  • Dec3x_2 放置在MonoI2S_In_1回放路径中。

但是、所得到的音频质量并不令人满意。

我想澄清以下几点:

  1. Dec3x 在此用例中、适合将 44.1kHz 系统转换为 16kHz 的元件?
    如果不是、为了将采样率准确转换为 16kHz、您会建议使用哪种模块或方法?

  2. 为此、信号链中 Dec3x 块的当前位置是否正确?

感谢您的支持。

此致、
Ali

 

A.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    我们的团队今天是在美国度假、明天就会联系您。

    您能否提供额外的详细信息、说明所产生的音频为何不满意? 您是否遇到了削波、失真、伪影等问题?

    谢谢您、
    Jeff McPherson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    插入 Dec3x 块并转换信号后、我们会遇到以下问题:

    • 整体音质明显下降
    • 信号中有轻微的回波效应
    • 语音清晰度降低(音频听起来不清晰,有些模糊)

    没有明显的硬削波、但与原始配置相比、信号听起来并不干净。

    伪影在语音信号中更为明显。

    使用 Dec3x 进行此类采样率转换时、是否预计会出现这种行为、或者是否推荐使用其他方法。

    此致、
    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您为芯片提供了哪些时钟? EVM 本身是否生成 44.1k 时钟、以及是否需要 16k 数据和时钟? 您可以通过点击 Process Flow 中的空白区域并选择另一个采样率和“CurrentRate"来“来调整 USB 生成的 EVM 时钟的采样率。 您最终会得到如下所示的结果:

    此致、
    Mir