This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007EVM-K:EVM 板赢了't connect

Guru**** 2814685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1616505/tlv320aic3007evm-k-evm-board-won-t-connect

器件型号: TLV320AIC3007EVM-K

您好:

  我尝试使用 TLV320AIC3007EVM 电路板在 Windows 10 上工作。  根据另一个问题、我已经下载并安装了 310X EVM GUI 用于 3107。 我使用的是 USB-MODEVM 接口、Windows 可以看到电路板、但在选择 AIC3107 器件时不会连接。 所有配置开关都看起来处于正确的位置。  如何使该 EVM 正常工作?

  谢谢您、

     标记

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    AIC310x GUI 需要连接到 AC-MODEVM、MODEVM 具有用于处理 I2C 通信的 XMOS 芯片。 如果您有 USB-MODEVM、我认为我们无法访问旧的 AIC3107 软件、因此我们需要确保您有 AC-MODEVM 以实时使用 GUI。 您仍然可以使用 AIC310x GUI 来生成脚本、然后是否有幸通过 I2C 与另一个软件进行通信?

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:   

     您说 EVM 附带的 USB 调制板已经过时。 我是否可以 自行购买 AC-MODEVM 以及它是否可以与 TLV320AIC3007EVM 板配合使用?

     谢谢您、

        标记

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我刚在实验室中尝试了 EVM、但无法让 AIC3007 和 AC-MODEVM 进行通信、因此这样无法解决您的问题。 我认为主要问题是、我们不再具有旧 USB-MODEVM 的 GUI、因此无法可靠地通过 USB 电缆将 I2C 通信传出到器件中。 您是否有可以用于将 I2C 发送到 EVM 的微控制器或其他 EVM? 您仍然可以使用 USB-MODEVM 进行电源和 I2S 时钟/数据分配。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:   

     感谢您检查 EVM 是否可以与 AC-MODEVM 配合使用。  

     这是我的问题。 您仍在网站上显示 TLV320AI3007EVM、您可以在线购买。 客户如何知道他们购买 EVM 时、该 EVM 将会过时、并且您没有解决方案来解决问题。  使用虚拟机可以非常轻松地运行旧版软件、为什么您不能使用它?

     我觉得这很令人沮丧, 是否真的没有其他解决方案来使用它,因为它的设计??

     谢谢您、

      标记

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我很抱歉 — 昨天我在测试通信时肯定弄乱了一些事情。 我知道它目前能够在运行 AIC3107 GUI 的 AC-MODEVM 和 AIC3007 EVM 上正常工作。 我在此处向您发送了一个朋友的申请、如果您可以接受、那么我们可以发送包含您的信息的私人消息、我将帮助您为包含 AC-MODEVM 的新 EVM 发运! 我还将看到我们是否可以更改新 AIC3007 EVM 的协议、以便与 AC-MODEVM 一起发货。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

      感谢您找到解决方案。

      我接受了你的朋友的请求,这是有效的吗?

     谢谢您、

       标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    今天是我们团队的美国假期。 Mir 将于明天与您跟进。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们私下处理了这个问题。 关闭螺纹。