This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM-U:PCM9211EVM-U:无法连接 PCM9211 EVM

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1616961/pcm9211evm-u-pcm9211evm-u-cannot-connect-pcm9211-evm

器件型号: PCM9211EVM-U

您好:
这是下面主题的相关问题。
 我们的客户购买了 EVM、无法在 Win11 PC 上运行 GUI。
您是否有 Win11 版本软件的发布计划?
 
此致、
望月  

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1280568/pcm9211evm-u-cannot-connect-pcm9211-evm?ReplyFilter=Answers&ReplySortBy=Answers&ReplySortOrder=Descending

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochizuki-San、

    我不知道有任何发布 Win11 GUI 的计划。 可以使用 PPC3 上的 I2C 主器件对此 EVM 进行编程。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我们参考的是 SBAA179 的 PCM9211EVM 应用手册、但未介绍 PPC3。
    例如编解码器或 D-amp EVM、我们应该使用您推荐的 PPC3 器件版本是什么?
    但我不太紧张的是、PPC3 将正确识别 PCM9211EVM 上的 TAS1020。
    此致、
    望月   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mochi-San:

    PPC3 默认附带一个 I2C 主器件、可用于与我们的 EVM 进行通信。 因此、它不特定于器件、是一个非常简单的窗口、可用于写入通用 I2C 命令。 不用担心、它也适用于 TAS1020。

    您可以在此处申请访问权限: https://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE

    一旦获得批准、您将通过 TI.com 获取有关 PPC3 的用户指南

    此致、
    Jeff McPherson