This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212:使用 0.6*VREF 作为下一个模拟级的 VCOM

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, TAD5212, TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1618100/tad5212-use-of-0-6-vref-as-vcom-for-the-next-analog-stages

部件号: TAD5212
主题中讨论的其他器件: OPA1612TAD5242

您好、

我正在使用 OPA1612 运算放大器设计一个低通滤波器、以对 TAD5212 DAC 的 OUT1 输出进行滤波。

我想使用 OUT1 和 OUT2 的直流耦合差分模式、以及使用 OPA1612 的缓冲分压器来重现 VCOM = 0.6 VREF。 VCOM 电压将由 DAC 之后的级中的单端运算放大器 (OPA1612) 使用。

我找不到有关在外部将 VREF 引脚与 TAD5212 配合使用的任何信息。 我发现它优于 SLAAE0A 应用手册中的 AVDD*0.5 VCM。 不过、在 TAD5242 数据表中、我发现警告“请勿将任何外部负载连接至 VREF 引脚“。

尽管如此、我认为使用 VREF 比使用外部电压基准 IC 来产生 1.65V VCOM 更为可取。 你怎么看?

如果可能、您建议使用哪种架构?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thibaut、

    任何数据转换器 (DAC 或 ADC) 都需要一个基准电压作为其满量程值。 在许多器件中  、用户需要提供基准电压(具有一些限制) 、因此满量程 将根据 该基准电压计算得出。 TAD5xxx 器件会在内部生成 VREF、用户无需从外部提供 VREF。 然而,它需要一个补偿  电容器来稳定,因此信号被带到外部,用于连接电容器 在 IC 外部进行补偿和滤波 ,而不是将电容器放在内部。 通常、它没有用于您的用途 的驱动能力、不能用作 外部电路的偏置电压。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash、

    感谢您的澄清。 这就是我的想法。

    您是否建议使用外部电压基准来提供 1.65V VCOM、或者 MICBIAS 是否是更大限度地减少噪声和非线性的更好选择? 即使使用 TAD5212 的输出、是否可以使用配置为 VREF 的 MIC 偏置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thibaut、

      除了 驻极体电容式麦克风和 MEMS 麦克风、我从未使用过麦克风偏置引脚。   如果您不将其用于麦克风、理论上可以这样做、但请记住、 该芯片中的 micbias 集成偏置放大器支持高达 10mA 的负载电流。   

    此致、

    Arash