This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:为 I2S 输入设置 TAS2781EVM 和 PPC3

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1616460/tas2781evm-setting-up-tas2781evm-and-ppc3-for-i2s-input

器件型号: TAS2781EVM

我有:
1) 移除分流器 A J24
2) 在 PPC3 中设置 TDM 参数、以匹配 AP525 中的 I2S 设置
3) 将来自 AP525 DSIO 模块的 I2S 信号置于 SBCLK、FSYNC 和 SDIN 上、使用与在 J17 处测量的 EVM IOVDD 相同的电压

我没有从 EVM 获得输出...

什么是我的缺失?

显示 PPC3 和 AP525 设置的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:  

    我已通过电子邮件回复 Daniel。 我提供了 APX 文件和设置的屏幕截图。  

    谢谢!

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持电子邮件 — 将关闭该主题