This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:用于替换 Qualcomm 解决方案上的 ADAU7112 的设备

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140, PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1619442/pcmd3140-device-to-replace-adau7112-on-qualcomm-solution

器件型号: PCMD3140
主题: PCMD3180 中讨论的其他器件

尊敬的先生:

 我的客户希望找到一种解决方案来替代用于 PDM 转 I2S 应用的 ADAU7112。 我们看到 PCMD3140 为 4 通道 ADC。 我们是否将生产两个通道来取代 ADAU7112? 谢谢。

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们仅提供 4 通道 (PCMD3140) 和 8 通道 (PCMD3180) PDM 至 I2S 转换器。 没有只有 2 个通道的通道。

    PCMD3140 可以支持 2 通道运行、只会有 2 个未使用的通道。

    此致、

    Garret