This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:TSC2046E EOL 更换查询:TSC2046 是否可用作 TSC2046E 的替代产品?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E, TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1619421/tsc2046-tsc2046e-eol-replacement-inquiry-can-tsc2046-be-used-as-an-alternative-to-tsc2046e

部件号: TSC2046

您好、

由于 TSC2046E 在我们的客户项目中处于 EOL 状态、因此我们正在评估替代产品。

我们想确认 TSC2046 是否可被视为 TSC2046E 的替代产品。

我们的理解是、TSC2046 在 TI 产品页面上未显示 EOL 状态、我们也发现旧的 E2E 评论表明 TSC2046E 在功能上与 TSC2046 等效(具有更高的 ESD 稳健性)。
不过、在继续进行收养审查之前、我们希望获得 TI 的官方指导。

请您就以下内容提供建议?

  1. TSC2046 是否可用作新生产/重新设计的 TSC2046E 的实际替代产品?

  2. 如果 TI 推荐使用另一款器件、您能提供推荐的替换器件吗?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    是的、TSC2046 的引脚排列和功能与 TSC2046E 相同、可用作直接替代产品。

    此致、

    Garret