This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:PPC3 工具问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM6260Q1EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1619394/pcm6260-q1-issue-with-ppc3-tool

器件型号: PCM6260-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM6260Q1EVM-PDK

您好:

 我正在使用 PCM6260Q1EVM-PDK 测试我自己的麦克风、并已下载 PPC3 工具进行评估。 但是、当我通过 USB 将 EVM 连接到 PC 时、电路板似乎无法连接到 PPC3 软件、如所附的屏幕截图所示。

您能否提供有关如何对此进行故障排除的建议?

注意:PCM6260Q1EVM-PDK 驱动程序可以在 PC 上正常工作。

 ppc3.PNG