This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704:AUDIO_DAC:(PCM2704) 外部时钟电源的断电行为

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1619285/pcm2704-audio_dac-pcm2704-power-down-behavior-of-the-external-clock-supply

器件型号: PCM2704

您好、专家、

我正在研究 VBUS 和外部时钟电源之间的断电行为。

根据波形结果、输出行为信号如下。

您能告诉我下面的问题吗?

问题)
在断电的情况下、在 VBUS 下降之前、时钟似乎会保持生成一段时间(大约 6 毫秒)。
此时、电压关系将是 VBUS < XTI。 是否允许将此行为作为器件规格?


请检查附件文档。


此致、

Masaharu UchiyamaQuestion_of_PCM2704_PCM.pdf Power_Down 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    VBUS 处于断电或断电 状态、但时钟仍在运行、这是正常情况。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash_san、

    感谢您的答复。
    我有更多的疑问。 您能告诉我下面的疑问吗?

    问题)

    如果 VBUS 下降且 clk 仍在运行、

    我的理解是 TXI 电压需要保持在绝对最大电压(–0.3V 至 (VDD + 0.3) V < 4V) 以下。

    在这种情况下、剂量 TXI 需要保持在 VDD + 0.3V 或 4V 以下?

    数据表如下。

    具有 USB 接口、单端耳机输出和 S/PDIF 输出数据表的立体声音频 DAC(修订版 F)

    此致、

    内山正治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Masaharu-San、

    只是想让您知道您是否有新问题、请发布    问题、您不需要点击“拒绝答案“即可发布新问题。  请在您未来的 E2E 帖子中考虑这一点。

    绝对最大额定值 是引脚(器件) 在不对芯片造成永久损坏的情况下可以处理的电压范围。 所以你的理解是正确的和 XTI 引脚必须在 所有的绝对最大额定值以下.

    此致、

    Arash