This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5412-Q1:TAA5412‑Q1:在轻 MICBIAS 负载下、升压转换器可能导致 3‑MHz‑μ V 间隔杂散噪声

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1619699/taa5412-q1-taa5412-q1-3-mhz-spaced-spurious-noise-possibly-caused-by-boost-converter-at-light-micbias-load

器件型号: TAA5412-Q1

您好的团队、

当 TAA5412‑Q1 ADC 处于活动状态时、我们观察到约 1.5GHz 的杂散发射 、3MHz 间距为~μ m。

重要观察结果

ADC 电源关闭时无 3‑MHz‑间隔噪声。

ADC 通电但未应用 BCLK 时无噪声。

升压 (BSTSW) 波形显示不连续运行。

升压配置:

   MICBIAS = 3.0V  

   所有其他增强设置=默认值

 向 MICBIAS 添加~Ω 20mA 负载可显著降低噪声。

6.在我们的系统中,典型的 MICBIAS 负载是~0.5mA 。

假设
在极轻的 MICBIAS 负载下、内部升压转换器以不连续导通模式运行、这可能会产生周期性的开关噪声、表现为射频频带中 3‑MHz‑间隔杂散。

问题

除了升压不连续运行之外、我们还应该考虑其他可能的噪声源吗?
为 MICBIAS 添加负载以强制连续升压运行是否是一种有效且可接受的解决方案?
‑轻 4 Ω 负载条件是否有更好的或建议的对策(配置,外部元件或布局)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于这是音频器件、 我们通常不会测量 这种高频的噪声、因此除了增加负载以降低开关损耗外、我们不一定有任何缓解噪声的设计指南。

    它不太可能是转换器的产品、因为它们在低频下运行。

    此致、

    Garret