This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:PCM3070 的 COEFFICIENT-CALC

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070, COEFFICIENT-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1619049/pcm3070-coefficient-calc-for-pcm3070

部件号: PCM3070
主题中讨论的其他器件: COEFFICIENT-CALC

大家好

我们希望让 GUI 能够控制 PCM3070、

我们会根据 “PCM3070 应用参考指南“ SLAU332 第 23 页、尝试计算 EQ 的双二阶系数:  

#参数输入
fc = 1000       # frekuensi center dalam Hz
Gain_db = 6     #增益达拉姆 dB
Q = 1.0         # Q 系数
Fs = 44100      #采样率

结果如下:

N0 = 8788157
N1 =–7906226
N2 = 7186155.
D1 = 7906226
D2 =–7585704.

它与 PurePath Studio 不同、通过 PurePath Studio 计算系数输出结果:

N0 = 8388607
N1 =–7543271.
N2 = 6852365
D1 = 7904299
D2 =–7581812

如何计算 PCM3070 的 EQ 双二阶系数是否有任何指导/解释?

 

谢谢、

Rachmat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rachmat:

    由于 PurePath Studio 系数的缩放比例合适、因此您的初始结果似乎没有缩放到 24 位。

    本应用手册介绍了计算 16 位双二阶滤波器的方法、您可以调整 24 位的 a0 值: https://www.ti.com/lit/an/slaa447/slaa447.pdf

    在给定输入条件下、此工具可以为您生成系数: https://www.ti.com/tool/download/COEFFICIENT-CALC

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret

    我尝试遵循应用手册

    结果如下:

    N0 = 8388607
    N1 =–7906227
    N2 = 7186154.
    D1 = 7906225
    D2 =–7585706

    欢迎来到下面的 PurePath Studio、这里有相同的不同之处。

    N0 = 8388607  
    N1 =–7543271.  
    N2 = 6852365  
    D1 = 7904299  
    D2 =–7581812  

    您是否 有此计算的示例代码?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它内置在系数计算器中、没有相应的代码。 您是否与 COEFFICIENT-CALC 工具进行了比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PurePath Studio 的系数与 COEFFICIENT-CALC 工具 (TIBQ.exe) 相同

    但我的情况不同。

    II 已尝试按照 slaa447.pdf 的说明进行操作、但可能仍有一些功能无法正常工作。

    是用于 PCM3070 的 slaa447.pdf 指南吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、slaa447 中此计算的双二阶传递函数与 PCM3070 中的相同、唯一的区别是位数。

    此致、

    Garret