This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:使用 AP525 测量 TAS2781EVM

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2781EVM, TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1615595/tas2781evm-taking-measurements-of-tas2781evm-with-an-ap525

器件型号: TAS2781EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2781

使用 AP525I 测量 TAS2781EVM 时、我有几个细节…

1) 在连接了 AUX-0025 的情况下测量输出有什么问题? 数据表指出存在一些问题、但没有完全定义问题或问题的严重程度... (数据表第 18 页)

2) EVM 是否会自动适应应用于 EVM 的 BCLK、帧数据速率、或者我是否必须将它们设置在寄存器值中? PPC3 TDM 部分不提供设置这些输入参数的方法。

3) 数据表提到 AP 用于测试 TAS2781、是否可以获取有关该工作的应用手册、以便我们可以验证我们的测量数据是否可以与数据表数据相关联?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    可以使用 AP 来测试 TAS2781EVM 的性能。

    有关连接、请参阅下面的 TAS2781EVM 指南:

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLOU560

    以及 6 个数字音频接口的部分。

    关于 AUX-0025 的滤波器、它会略微降低 ((DNR+N、THD、DNR 等)、但当然您可以先进行测试以检查性能。 该功能不会受到影响。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLOU560.pdf 中的信息不足以完全回答我的问题... 我们通过我们的企业 TI 应用/销售工程师...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    BR、

    Wenbin