This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:使用 TAS6584 的第一天 — 出现问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1, TAS6584-Q1, TAS6684Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1617958/tas6584-q1-first-day-with-tas6584---bring-up-trouble

器件型号: TAS6584-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6684-Q1

您好、

我有一种旨在使用 TAS6684-Q1 的新设计。 由于器件可用性的原因、我在第一款原型上安装了 TAS6584-Q1、今天是启动日。 这不是很好、我相信有一个根本原因可以解释我看到的所有问题、即使不是所有问题、但希望有经验的人能够向我指出正确的方向。

器件上电无需戏剧、我可以通过 I2C 进行通信。

在我的设计中:

  • 通道 1 和 2 连接到单独的扬声器
  • 通道 3 和 4 处于 PBTL 模式、使用第三个扬声器
  • SCLK 为 12.288MHz、FSYNC 为 48kHz、因此有 256 个时钟/采样周期、使用了 8 个可用时隙中的 4 个时隙。 时钟和 FS 在示波器上看起来正常、并且它们是连续运行的。
  • 电源电压约为 15V

我观察到的是:

  • 诊断报告 FS 错误(FS_MON = 0x00、BCK_MON = 0x40,不正确)
  • 负载诊断似乎可以运行、我正在使用 TAS6584-Q1 直流和交流负载诊断文档中图 2.6 的过程。 但是、完成后、芯片会报告通道状态 0x22(而不是 0x33)。
  • 直流 LDG Rprt CH12 为 0x11(检测到短路负载)
  • DC LDG Rprt CH12 为 0x44(检测到对电源短路)
  • 所有温度传感器均读取 0x00

这感觉就像一个愚蠢的配置、通信或时钟错误、但它不会跳出我的视野。 任何关于我应该从哪里开始寻找的建议都是欢迎的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拼写错误:

    • DC LDG Rprt CH34 为 0x44(检测到对电源短路)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您能否首先确认使用的是 EVM 还是定制设计?

    -如果定制设计可以给我发送原理图和布局?  如果您不愿意在公共论坛上分享内容、可以发送到我的电子邮件 e-xu@ti.com。

    -如果 EVM ,你可以 保存 EVM 配置并发送我保存的.ppc3 文件吗?

    我也可以问您正在处理什么项目吗?  TAS6684 到目前已投放市场超过一年、这是 TAS6584 的一款改进器件、我感到惊讶和遗憾的是、TAS6684 出现了器件供货问题。 请告诉我、我很乐意为您提供一些 TAS6684 样片。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的帮助。

    我昨天花了一天时间来讨论这件事、我很高兴地报告取得了重大进展。 芯片是活的,我有干净的音频出来。 该电路板是我自己的设计。

    我注意到有几个怪癖让我很忙...

    -在 TAS6584 手册中,典型应用原理图 (9.2.1) 与 EVM 原理图(特别是引脚 2 和 64 )之间存在差异。 这两个引脚连接到 EVM 上的 GND、但在数据表的示例中未接地。 您能否确认哪一项正确?

    -除非至少有一个通道完全工作并启用,否则时钟监控 (FS_MON/BCK_MON) 以及 PVDD SENSE 和 TEMP 传感器似乎不起作用。

    -在我的设计中,CH1+2 是 PBTL ,而 CH3+4 是 BTL。 我发现遵循 8.3.4.5.1 节中的顺序很重要(在配置寄存器时保持 STB#为低电平)-否则我在通道 3 上没有音频、即使通道处于播放模式并正在切换也是如此。 我花了很长时间查看增益电平和静音设置、试图找出我在通道 3 上有开关活动但没有实际调制的原因。

    -我也有几个硬件故障在板上,当然,没有帮助。

    现在所有这些都已修复、我想我可以将电路板设置到可以完成其余固件并向客户演示的程度。

    不过、我还是想尽快使用 TAS6684-Q1、因为该器件目前在 TI.com 等所有地方均缺货。

    如果您能提供少量样品,这将非常有帮助 — 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    [引用 userid=“678645" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1617958/tas6584-q1-first-day-with-tas6584---bring-up-trouble/6239282 ]- TAS6584 手册中典型应用原理图 (9.2.1) 与 EVM 原理图(特别是引脚 2 和 64)之间存在差异。 这两个引脚连接到 EVM 上的 GND、但在数据表的示例中未接地。 您能否确认哪一项正确?

    请遵循数据表中的建议。 我还将返回并与团队确认 EVM 存在差异的原因。

    -除非至少一个通道完全正常工作并启用、否则时钟监控 (FS_MON / bck_MON) 以及 PVDD SENSE 和 TEMP 传感器似乎不起作用。

    您能否向我发送两个 i2c 脚本、一个可以使用这些寄存器、一个不可以使用? 此外、您以前是否使用过 TAS6584EVM 并使用了 PPC3?

    [报价 userid=“678645" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1617958/tas6584-q1-first-day-with-tas6584---bring-up-trouble/6239282 ]-在我的设计中、CH1+2 为 PBTL、CH3+4 为 BTL。 我发现遵循 8.3.4.5.1 节中的顺序很重要(在配置寄存器时保持 STB#为低电平)-否则我在通道 3 上没有音频、即使通道处于播放模式并正在切换也是如此。 我花了很长时间研究增益级别和静音设置、试图找出我在通道 3 上有切换活动但没有实际调制的原因。

    PBTL 配置需要在器件启动时使用该精确序列完成。 要使器件易于配置为 PBTL、需要在内部进行多项更改。 很抱歉,这里的混乱,文档可能会更清楚一点。

    不过、我还是想尽快尝试使用 TAS6684-Q1、该器件目前在 ti.com.
    等所有地方都缺货

    如果您尚未提交 EVM 申请、请尝试点击此处提交 EVM 申请:TAS6684Q1EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    我通常不会处理这个问题、因此我不确定现在的状态是什么、但我会与我们的团队沟通、看看我们是否有任何可用的资源。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我将遵循数据表原理图、而不是 TAS6584-Q1 EVM。 可能需要一个零欧姆链路或两个零欧姆链路、以防万一。

    现在、我开始介绍设计的其他部分。 几周后、我期望能够恢复查看 I2C 设置、尤其是在我可以让 TAS6684-Q1 IC 试用的情况下。

    是否有关于该器件样片供货情况的任何新闻?

    我已经批准购买 EVM,因此这是一个选项 — 我只是在等待我的客户告诉我他们想要做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    该设备上是否有任何关于样片供货情况的消息?

    请查看营销团队的相关信息、我们在这里没有这些信息。