This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:DRB

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M, TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1618051/tas5828m-drb

器件型号: TAS5828M
主题中讨论的其他器件: TAS5825P

您好:

如果 TAS5828M 在 DRB(DR 升压)模式下运行、我们的客户会有一定的问题。  
您能告诉我们此器件是否具有 DRB、如果是 DRB、请告诉我们它是寄存器映射。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshiro:

    此设备具有 DR Boost 功能。 客户尝试通过修改 DRboost 寄存器来实现什么?

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    客户尝试关闭 DRBoost。 您是否让我们知道 DRBoost 关闭的方式?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshiro:

    我们不建议关闭 DRboost、因为器件已经过表征并启用了此功能。 通过禁用 DRboost、他们正在尝试实现什么?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    自从此客户以前遇到 TAS5825P 噪声问题、TI 推荐了 DRB 优化解决方案、例如模拟增益= 0、禁用 DRB、减少 DRB 影响。 这就是他提出这个问题的原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshiro:

    明白了、请参阅以下脚本来关闭 DRBoost:  

    禁用 DRBoost

    w 98 00 00 #移至第 0 页

    w 98 7f 00 #移至 Book 0

    W 98 3a F8 #禁用 DRBoost

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    非常感谢。 客户理解通过特定寄存器访问禁用 DRBoost、但他最后有两个问题。

    -你可以建议他的方式启用 DRBoost 寄存器访问?

    -你可以建议他,如果有任何潜在的问题或副作用,如果他禁用 DRBoost ?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshiro:

    要启用 DR 增强、 只需将脚本更改为写入 0x3a = F9。 (F8 用于禁用 DRboost)

    主要副作用是空闲通道噪声会更高。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    您的建议可以解决我们的客户问题、非常感谢您的帮助。

    此致、